This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:启用 LCD 时电压下降

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638347/tps65105-voltage-drops-when-lcd-is-enabled

器件型号:TPS65105
主题中讨论的其他器件: TPS61165

您好!

我们使用带 LDO TPS65105的 LCD AT070TN92来驱动所需的电源、如附件所示。 当我们启用 LCD 时、我们会看到 TPS65105的所有电压都会下降。 请验证原理图并提出所需的任何更改。

对于 LCD 背光、我们使用 TPS61165。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、您好!

    感谢您的申请。 您的前馈电 µF 看起来是4.7 μ F、这可能是原因。 前馈电容应在 pF 范围内、请将该电容更改为6.8pF。 您可以将 n ü 4.7µF 附加组件与 C158并联。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、您好!

    这是否解决了问题?

    感谢您的反馈。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、您好!

    让我再次检查您的情况。 您是否解决了该问题? 如果我的回答解决了您的问题、我感谢您通过单击"这解决了我的问题"提供的反馈。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona