This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:使用小于200mA 的电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630993/lm3405-use-of-less-than-200ma

器件型号:LM3405

尊敬的所有人:

在"设置 LED 电流"部分、 建议 使用200mA 以上的电流实现稳定运行、并使用小于200mA 的 PWM 调光。

为什么我们应该使用电阻器设置的电流超过200mA 的器件? 为什么该器件的不稳定电流小于200mA?

我们必须使用100mA 的 PWM 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    我不确定、需要一些时间才能找到答案。 原始产品开发人员不再在身边。 但是、如果绝对必要、我可以尝试一下。

    不过、我猜这是电感器/开关电流纹波和连续/非连续导通模式边界之间的平衡。 它是一款电流模式控制器件、因此与 FET 串联的内部 Rsense 电阻器上需要一定的最小斜率。 但理想情况下、您希望在连续导通模式下运行、因为这会使升压电容器在每个周期中充满电。

    您可以在没有 PWM 的情况下以100mA 电流进行测试、如果没有问题、我不知道为什么不能这样做。 但是、为了处于安全侧、我建议遵循数据表并针对100mA 平均输出电流在50%占空比下设置200mA 和 PWM DIM。

    此致、

    克林特