This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:帮助检查 bq24725A 原理图

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630875/bq24725a-help-check-bq24725a-schematic

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

你(们)好

请帮助检查 bq24725A 原理图、问题是充电电流仅为10mA。

e2e.ti.com/.../bq24725_5F00_725A.pdf

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 R83从20欧姆更改为 3.3欧姆。 除此之外、您可能必须将电路板波形 与 EVM 进行比较。