This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:模拟多路复用器输出(VMON_BG 和 MAIN_BG)的精度

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630843/tps65381a-q1-accuracy-of-analog-mux-outputs-vmon_bg-and-main_bg

器件型号:TPS65381A-Q1

您好!

表5-4中显示了 DIAG_OUT 的 VMON_BG 和 MAIN_BG 输出的精度"NA"。  新版本数据表的模拟多路复用器选择表。
您能否告诉我已决定的此规格的时间表、请告诉我?

它在旧版本数据表中显示为"2.5%+/- 2%"。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    由于带隙输出上没有分频比、因此该表是正确的。  在进一步审查时缺少的是数据表其余部分中带隙的电压和精度。  它们是2.5V +/- 2%。  更新了该表以分离具有调节精度的 VDD6等信号的精度、然后通过 AMUX 的分频版本输出会在调节精度基础上添加分频比精度。   

    此致、

    Scott