This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:当输入电压接近输出电压时、降压/升压运行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630984/tps63060-buck-boost-operation-when-input-voltage-is-near-by-output-voltage

器件型号:TPS63060

尊敬的所有人:

您在数据表第9页提到了如下内容。

'当输入电压接近输出电压时、一个升压周期总是跟随一个降压周期。 在这种情况下、同一模式下一行中不允许超过三个周期。 降压/升压区域中的这种控制方法可确保实现稳健的控制和最高的效率。"

您是否有有关此函数的说明图?

我想知道该降压/升压器件的工作原理、尤其是输入和输出电压接近值时的工作原理。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如第8.4.1节所述、当输入电压接近输出电压时、该器件要么以"降压模式"运行、意味着 L1处于开关状态、要么以"升压模式"运行。 运行在"降压"或"升压"模式下的决定由图5所示的"降压/升压重叠控制"块决定。

    谢谢、
    Sabrina