This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:TPS22971关闭时的压摆率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643039/tps22971-slew-rate-at-turn-off-of-tps22971

器件型号:TPS22971

你(们)好

我们收到了客户关于 TPS22971的问题。

 μs 需要在关断时的压摆率为25mV/μ s。

在关断时如何确定压摆率?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关断压摆率不受器件控制。 相反、MOSFET 在 几微秒内关断 (防止输出受电)、下降时间取决于输出负载对输出电容放电的速度。 由于负载的电流消耗可能是固定的、因此可以通过修改输出/负载电容来调整下降时间。 此外、TPS22971有一个内部输出下拉电阻(150Ω Ω)、此下拉电阻将对这个电容放电。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的支持。
    负载电容是多少?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负载电容是负载输入端的电容。 它连接到负载开关的 VOUT 引脚。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius