This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高于500kHz 的开关电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643055/above-500khz-switching-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM5021

请在下面的技术查询中向我提供建议。

我必须设计一个输入电源为(100-460) V AC 60Hz 的16.2W (12V-1.3A &6V -0.1A)隔离式电源。

主要要求是开关频率应大于500kHz、因为它用于电力线通信。

请针对  上述应用推荐任何 TI 器件、以及哪种拓扑相对简单(从设计角度来看)且更符合此要求。  

请尽快发送答复。

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Libin、感谢您关注德州仪器。 您的问题已收到、并已转发给我们的电源设计服务团队进行审查和回复。 请给我们几天的时间、因为负责人员目前正在出差。 同时、请随时在 TI.com 上的 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 上搜索包含1000多种电源参考设计的库。 在此页面上、您可以单击"Search Power Designs by parameters"选项卡、查看我们提供的可用资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Libin、

    请看一下 LM5021、这款配置在反激式中的器件将适用于该功率级别和开关频率。

    谢谢、

    Robert