This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:LM2587-Adj 电路在空载条件下工作。 它在启动时不能与负载一起工作。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629327/lm2587-lm2587-adj-circuit-is-working-with-no-load-it-is-not-working-with-load-at-startup

器件型号:LM2587

我基于"增加 LM2587升压稳压器中的可用负载功率"应用手册(其链接 为 http://www.ti.com/lit/an/snva552/snva552.pdf)构建了一个电路。 差异是我的输入大约为24VDC、我需要的输出为28VDC。

enter image description here

enter image description here

当完全没有负载时、电路工作正常! 输出为28VDC、在打开/关闭电路时、电路工作正常。

但是、当输入负载拉电流1A 时、输入电压会降至3.5V、直流电压为24V。

如果我在无负载的情况下接通电路、然后连接1A 负载、则电路工作正常、输出为1A。

但是、如果我关闭电路、然后打开(在负载连接的情况下)、则电路无法调节。 请有什么想法吗?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您的输入源电源会达到过流并扣住源极电压。 有浪涌电流为1000uF 输出电容器充电。 更早施加负载会使来自源电源的总电流更高。 您能否尝试输入0.1A 或0.5A、并查看启动时是否有任何改进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了0.4A、但仍然不幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用一些浪涌电流限制器来解决此问题吗? 我应该把什么放在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加外部软启动电路以降低启动速度、从而降低浪涌电流。  该概念在以下链接的 TI 应用手册中介绍:

    www.ti.com/.../slva307

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    lm2587已经有软启动? 我的问题是输出电流远低于预期。 该图显示的是36V 2A。 但我的电流可能为500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软启动可能不够"软"。 让我用另一种方法来说明:在轻负载启动后、假设为100mA、并看到输出电压已建立、然后您逐渐将负载增加到2A、您是否看到输出电压是否保持在调节电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以查看有关延长 TPS6107x 软启动时间的应用手册。 但对于 LM2587、它没有 Vout 引脚。 如何添加此软启动电路?