This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:BUCK_Boost 逆变器应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643027/tps5401-buck_boost-inverter-application

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件: TPS62175

你好

我的客户正在评估2018财年音频产品的 TPS5401。

随附的是 其原理图的大致草图。

无论如何 、客户 希望 控制 EN 和 RT/CLK。

请 告知我们电路(1)和(2)的建议电路。


 slva542a.pdf 中的以下电路对于 电路(1)和(2) f 是否正常?


请向我们提供您的意见。

非常感谢您、我谨致以最诚挚的问候

 

e2e.ti.com/.../TPS5401_5F00_control.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下有关反相降压/升压应用的电平转换控制的应用手册 :www.ti.com/.../slva540
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Tucker:San


    感谢你的建议。

    根据您的建议,slva540.pdf 优于 slva542a, 因为我担心 VIN=EN =12V (客户情况)。

    (对于 TPS62175可以、但 对于 TPS5401、EN < 5V)。

    感谢您的建议。

    但是,如果 VIN=3.3V (客户情况)且 Vout =-14V,则标准“EN<5V”和“EN 阈值>1.55V”似乎 难以 满足。

    (可能需要5V 齐纳二极管…)

    因此、我 的想法从 slva540.pdf 上的图8中安排 、使用随附的 ppt 电流源和电流镜。

    这个想法必须至少是四个晶体管。 如果您有更简单的想法、它对我们非常有帮助。

    客户现在开始使用 TPS5401进行设计。

    您是否有自己的意见?

     

    此致

    e2e.ti.com/.../TPS5401_5F00_control_5F00_reply.pptx

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanji-San、

    我不直接支持 TPS5401。 我刚刚知道了该应用手册、因此我购买了它、请您注意。 让我看看我是否可以将其引导至 TPS5401的适当支持通道。