This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS 在插入外部电源时不稳定、充电无法正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641484/bq25895-vsys-is-unstable-with-external-power-plugged-in-and-charging-is-not-working

器件型号:BQ25895

您好!

我们拥有带 BQ25895充电器 IC 的定制 PCB、充电器部件的原理图如下所示:

VBUS 输入由标准 PC USB 2.0端口供电。 电池类型是已知容量(可称2000-4000 Ah)的锂离子电池。 VSYS 电压为 GSM/GPS/BLE 模块 SIM868E 和 Cortex-M0微控制器 STM32F072以及一组外设供电、例如加速计、闪存、LED 等。 MCU 使用提供3.0V 电压的 LDO 转换器供电。为了排除 VSYS 过载 、我们从 VSYS 上断开了 SIM868E。 CE 引脚连接到主机并被拉至低电平。

以下是仅提供外部源时读取的 I2C 寄存器转储:

寄存器0:001111b
寄存器1:00000101b
寄存器2:11100000b
寄存器3:10010b
寄存器4:00100000b
寄存器5:00010011b
寄存器6:01011110b
寄存器7:10001101b
寄存器8:00000011b
寄存器9:01000100b
寄存器 A:10011b
寄存器 b:00100111b
寄存器 c:10000001b
寄存器 d:00010100b
寄存器 e:00000000b
寄存器 f:000000000000b

寄存器10:01111111b

寄存器11:10011001b
寄存器12:000000000000b
寄存器13:001111b
寄存器14:00111001b

我们必须解决充电器 IC 的主要问题:

1) 1)当外部和电池都插入时、系统电压不稳定、因此我们无法拉低寄存器转储。 下面是从示波器获取的几个屏幕截图:

DSEL: https://www.dropbox.com/s/dmv4cfcd88pzs9o/dsel.jpg?dl=0

VSYS: https://www.dropbox.com/s/azryl6mnbls9mix/vsys.jpg?dl=0

INT: https://www.dropbox.com/s/o2l006wzalfsqtu/int.jpg?dl=0

当仅插入一个源时、主机工作正常

2) 2)虽然我们已经多次查看 IC 数据表、但电池未充电、似乎所有参数都正常、充电应该正常。 STAT LED 关闭、这意味着充电被禁用、但我们不知道原理图/寄存器值有什么问题。 我们尝试将 D+/D-引脚短路、并将它们连接到相应的 USB 线路。 ILIM 电阻器(R59)的实际值为120欧姆。  

有人能帮我们解决问题吗? 我们正为几天而挣扎、但仍然没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您可以重新发送原理图吗?  分辨率太低。  您的电感器的电感值和额定电流是多少?  QON 是否通过1k Ω 电阻器拉至 GND?  它不应该是。

    您是否有用于示波器的电流探头?  如果是、您能否在同一个图上重新发送带有 VBUS、VBAT、IBUS 和 ISYS 的范围图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    下面是指向原理图的链接: www.dropbox.com/.../charger part.pdf

    我们使用电感器 IHLP2020BZER2R2M01、电感为2.2uH、额定电流为4.2A

    正确、QON 误拉至接地、我们在开始调试原理图后从 PCB 上移除了电阻器。 现在引脚悬空。

    遗憾的是、我现在无法访问硬件、因此我只能从逻辑上捕获电流探头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    最后、我们发现了这个问题-问题出在 PCB 拓扑中、更具体地说、输入电容器与充电器 IC 的电源板之间的接地连接不良。 当我们从电容器的接地引脚和最近可用的电源板空间添加导线时、充电已成功开始。