This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061-Q1:一些问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630839/ucc28061-q1-some-questions

器件型号:UCC28061-Q1

大家好

如果我们问 UCC28061-Q1、您会介意吗?

很抱歉、我们有以下一些基本问题;


  在数据表 P15图21中、KT、KTA 和 KTB 表示什么?
您能告诉我们  KT、KTA 和 KTB 的公式吗?(我们找不到。)


您能否告诉我们数据表 P15图21指示什么?


您能否告诉我们"相位 B 与相位 A 导通时间匹配"的用途是什么?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    很抱歉、这些参数会导致问题、但我将尽力解释。

    UCC28061-Q1具有交错式双开关转换器 A 相和 B 相
    误差放大器的增益为 A 相的 KTA 和 B 相的 KTB
    出于设计目的、KTA = KTB = KT
    Kt 的值在数据表图19第14页中给出
    这是一个令人困惑的标记 KTL、但 KTL 实际上是 KT

    在实际设计中、A 和 B 放大器的增益不完全相等、相位差也不完全相同
    A 相和 B 相之间为180度。
    图21显示了相位轻微变化时产生的增益误差。
    您可以看到、如果 A 的增益增加、则 B 的增益减少
    所有这一切都是由于相位从理想的180度轻微变化所致。
    这是因为 PCB 布局和实际设计中的噪声拾取。

    您的最后一个问题是关于"准时匹配"

    这是数据表第6页的参数表中指定的参数。
    我们将其指定为-6%至+6%
    出于设计目的、栅极驱动 GDA 与 GDB 具有相同的脉宽、但在实际器件中、这些栅 极驱动宽度具有6%的容差

    希望这能解答您的问题

    此致

    John