This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:功能方框图信息

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65253, TPS54394, TPS65261, TPS65265
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630748/tps65253-functional-block-diagram-information

器件型号:TPS65253
主题中讨论的其他器件:TPS54394TPS65261TPS65265

我想问一下、TPS65253具有哪种拓扑。 在数据表的第二页  、我只看到大绿色块、但我不清楚有多少个 MOSFET。 每个块一个、还是每个块两个? 换言之、该转换器可以灌入电流、还是仅拉取电流? 我正在寻找类似于 TPS54394 www.ti.com/.../tps54394 ?qgpn=tps54394的产品,但输出电压更高(至少12V)。

谢谢、

Zoltán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65253有两个通道、每个通道(块)有两个 MOS。 我不理解灌电流或拉电流。

    您的应用是什么? 您希望使用 TPS65253进行设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65253采用同步峰值电流模式拓扑、这意味着每个通道都有高侧和低侧开关、 它们都可以灌入电流。

    TPS65261和 TPS65265均为3通道降压转换器、可提供大于12V 的输出电压应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这样就解决了它。 感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个能够提供正负电压的电源。 我想在全桥配置中设置两个降压转换器。