This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:轻负载下可闻噪声

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639562/ucc28180-audible-noise-under-light-loads

器件型号:UCC28180

您好!

我正在设计一个3.5kW PFC LLC 转换器、并且在低于1kW 的负载下遇到可闻噪声。 是否有人建议使用电路来消除此噪声?  

谢谢你

此致、

Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    UCC28180被设计为 PFC 升压类型控制器。 我不熟悉 PFC LLC 转换器。
    您是否有可发布的原理图?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉、 我的意思是使用 UCC28180 PFC 控制器+驱动 LLC 的独立 IC。 请参阅随附的原理图

    谢谢

    Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pravin、
    如果您确定噪声来自 PFC 级而不是 LCC、那么我将研究升压电感器。
    首先在电阻负载上测试 PFC、以便确保 LLC 不会进入突发运行模式并导致音频噪声。
    检查电感器电流。 在该负载条件下、它应以43kHz 的开关频率在连续导通模式下运行。
    3.5kW 电源中的1kW 实际上并不是轻负载。
    输入电压下降时、噪声是否会变差?
    还是随着负载的降低而变得更糟?
    我建议您检查变压器结构、并确保其符合您的设计要求。
    请使用 UCC28180的计算器工具来帮助您完成此操作。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的意见。 我将研究您的建议。

    同时、我的意思是轻负载、该控制器已经过补偿、可在宽电压范围内工作、并且能够在85VAC 的电压下提供3.5kW 的功率、持续时间很短。 感测电阻的过流软限制仅为64A。

    85VAC 时1kW 的电流消耗将大于240V 交流时的电流消耗。 目前、我在240V 交流电压下的功率为1kW、并且存在可闻噪声。 它会随着我增加负载而减小。

    还有什么想法吗?

    谢谢

    Pravin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pravin、
    请查看一些开关节点。 您的43kHz 开关频率高于可闻频率范围、因此您必须在1kW 负载下具有一些较低的频率分量。
    噪声很可能是电感器内核对此做出响应。
    您是否了解电感器的结构详细信息?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我设法解决了这个问题。 其中一个潜在的铜质泛光灯是 PFC 的43kHz HV 开关节点、该节点将方电压耦合到电压测量中。 这使得控制器进出 OVP、从而产生可闻噪声。 我切断了经过洪水的轨道区域、噪音终于消失了。

    感谢您迄今提出的建议。

    此致、
    Pravin