This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:关于 TPS65263-Q1的 PGOOD

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630859/tps65263-q1-about-pgood-of-tps65263-q1

器件型号:TPS65263-Q1

TPS65263-Q1数据表的 P23对其进行了如下描述。
--------------------------------------------------
当降压转换器的任何反馈电压低于92.5%(下降)或时、PGOOD 引脚被拉低
高于标称内部基准电压的107.5%(上升)。
--------------------------------------------------

我了解到、当 PGOOD 超出基准电压范围时、它输出 LO。

问题1.
当 PGOOD 超出基准电压范围时、是否有方法将其设置为高阻态输出?

*
客户没有检查此规格。
我认为答案可能是否定的 请告诉我是否有方法。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harukawa

    PGOOD 引脚是内部 N-MOSFET 的漏极、我们无法控制内部 N-MOSFET 的栅极。
    因此、您是对的、没有方法。