This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池开路检测放大器;平均电流消耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643151/bq76930-battery-open-circuit-detect-average-current-consumption

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

  我使用 BQ76930设计10S BMS,我想知道 IC 是否具有开路保护功能、这意味着它可以检测每个电池是否正确连接 到 BQ76930

  另一个问题 是   BQ76930 在正常模式下的平均电流消耗是多少? 感谢您的帮助、期待您的回复/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    bq76930具有欠压和过压保护功能。 如果需要、可以将电池平衡设置为独立于 UV 和 OV 保护。 外部电池平衡可用于实施电池连接测试、但是、断开连接可能会损坏器件。 此外、该器件还提供负载检测功能。

    器件在正常模式下的电流消耗因实施情况而异。 数据表中的电气特性表6.5给出了典型电流和平均电流: www.ti.com/.../bq76930.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kahler:

    感谢您的回复。