This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:原理图审阅

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641681/tps63031-schematic-review

器件型号:TPS63031
尊敬的团队:
 
 
 我们在设计中使用3.3V 降压/升压稳压器(TPS63031DSKT)、并附上原理图。
我们要求您查看反馈并告知我们。
 
请尽快告知我们您的反馈。
谢谢、此致
Nibin DAS S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、

    似乎遵循了数据表建议。 原理图对我来说很好。
    输入电压范围和应用负载是多少? 是电池供电吗?

    请随时发送您的布局并进行审阅、这是设计中更重要的部分。

    什么是最终应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们提供主电源(3.3V)和电池电源(典型值为3.7V)。
    因此、输入电压范围为4.2V 至3V (电池输出)。
    负载为3.3V 电平。

    完成后、我们将发送布局文件。
    终端应用是物联网设备。

    请告诉我您的反馈。

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、
    该器件看起来是应用的正确选择。 我所说的"负载"是输出电流。 输出电流的范围是多少?
    如果您不想在公共论坛中分享有关该应用的更多信息、请使用私人消息、我很想了解什么是 TPS63031供电。

    此致、
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    输出电流将小于200mA。

    随附了电路板文件图像以供参考。

    请尽快告诉我您的反馈。

    顶部:

    底部:  

    此致、
    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从图片上可以看到的内容来看、我认为基本上布局看起来不错。 我可以在布局的其他部分看到多边形的轮廓、但不能在 TPS63031周围的布线中看到。 我建议在主电源连接中使用多边形、以获得尽可能低的阻抗。