This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:引脚3 (VO)只提供37mV 的输出

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642150/tps51200-pin-3-vo-only-gives-37mv-out

器件型号:TPS51200

大家好、

我在每块电路板上都有一批5个完全相同的 PCB、并使用 TPS51200进行制造。

我现在正在测试板号 3 (电路板1和2已通过所有测试)、引脚3上的电压仅为38.2mV、而电路板1和电路板2上的电压为0.75V。 我在这个有故障的电路板上获得以下读数:

引脚1上的电压为0.739V (REFIN)

引脚2上为1.487V (VLDOIN)

引脚3 (VO)上的电压为38.2mV <--- 问题

引脚6上的0.743V (REFOUT)

引脚7 (EN)上为1.15V

引脚9上为22mV (PGOOD)

引脚10上的3.3V 电压(VIN)

我将附上原理图和布局、如果有人告诉我可能会导致 VO 输出正确电压的原因、我将不胜感激。

提前感谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、标题显示37mV -它实际上是38.2mV。 发布后无法编辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好、看起来 EN 电压过低。 您能否检查其他两块电路板上的 EN 引脚电压? 谢谢。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weidong、您好、感谢您的回复。

    所有3个电路板在使能引脚上具有相同的电压:

    还有什么可以检查的吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    EN 引脚的高电平阈值为1.7V。

    请将 EN 引脚设置为高于1.7V 并再次检查。

    R91值似乎太大。 偶数 R91连接到1.8V_PG、由于 EN、引脚的泄漏电流、EN 引脚电压可能低于1.7V。

    我建议使用较低的值、例如 R91为1k 欧姆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回复。 我可以将 R91更改为1K、对于下一批、我可以将电压更改为1.7V、但为什么其他2块板在 EN 引脚上使用1.15V 电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    零件具有自变量。 这意味着 不同器件的 EN 高阈值可能略有不同。

    为了使每个部件正常工作、EN 电压应高于数据表上列出的技术规格、即1.7V。

    在下一批中、我建议使 EN 引脚电压高于1.7V、例如1.8V 或更高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    非常感谢。 我要将其标记为已解决、如果我在下一批中遇到问题、我会告知您。

    此致、

    Alex