This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145空载

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637241/lm25145-lm25145-no-loading

器件型号:LM25145

尊敬的 所有:

   我使用  LM25145RGY 设计直流/直流电路   

  条件:  输入电压:24V

             输出电压:12.6V

            无 负载

   我     ,输入电流可以达到15mA μ A、但 我的产品要求只能达到5mA。    LM25145RGY 是否 满足要求? 谢谢!