This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:客户在加电时多次出现故障

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630808/tps61021a-customer-has-had-multiple-failures-upon-power-up

器件型号:TPS61021A

您好、支持团队

我的客户在原型测试阶段遇到了多个故障、他们说:

我们将使用 TPS61021稳压器测试原型。  我们在测试过程中发生了2个单元故障。  

 

故障模式会导致 TPS61021 SW 引脚对地短路。  在此故障模式下、EN、VOUT 和 FB 引脚未对地短路。

测试条件涉及在 VIN = 1.52VDC 且输出设置为3.3VDC 的情况下为 TPS61021加电。  上电时出现故障模式。

我们希望保护 TPS61021、以防止将来出现故障。  

您能否帮助我们确定可能导致故障的原因?

[1]这可能是与 ESD 相关的故障吗?

[2]这是否是由于流入 TPS61021的输入电流过大?  我希望内部晶体管短路。

[3]是否有任何建议的方法来保护 TPS61021免受这种短路故障的影响?

我将通过电子邮件向您发送原理图和一些图以及有关用例的更多信息。

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将首先检查您的 sch、PCB。