This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:I2C SDA &放大器;连接到 MCU 时 SCL 为低电平

Guru**** 2611915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630635/bq76940-i2c-sda-scl-low-when-connected-to-mcu

器件型号:BQ76940

我们已成功地在 I2C 通信中测试了 MCU 与 BQ76940EVM (BQ769400DBT 芯片)的通信。

现在、我们在具有 BQ7694003DBT 芯片的 PCB 上开发了相同的电路。

当模块以大于38V 的电压加电时、REGOUT 在启动后具有3.3V 电压、I2C SDA 和 SCL 具有逻辑高电平

但是、当连接到 MCU SDA 且 SCL 被拉至逻辑低电平时、REGOUT 仍为3.3V

我们无法与芯片通信、但同一 MCU 电路仍可与 EVM 正常配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    通信线路上似乎存在争用。

    检查 uC 的通信端口逻辑? 它是否在 bq76940 SCLK、SDATA 的 VIL、VIH 之间摆动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UC 通信良好、但连接到芯片时、SDA 和 SCL 变为低电平