This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:移除 P 沟道 MOSFET (QDIM)后、LED 指示灯闪烁

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639955/tps92692-q1-there-has-the-led-lights-flashing-when-remove-the-p-channel-mosfet-qdim

器件型号:TPS92692-Q1

输入:直流6-16V  输出:LED*12S/0.3A

f(PWN 调光)=200Hz

问题: 移除 调光 FET 和 PWM 占空比时 LED 指示灯闪烁  约 为8% 。PDRV 引脚悬空 ,并且        设计中未使用扩频频率调制功能。               当 PWM 占空比   非常 低时、您能不能帮助检查调光 FET 是否可以移除

   :如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    断开 FET 的点是在 PWM 为低电平时将输出电压保持在特定电平。 COMP 也会断开连接、因此当您将 PWM 拉高时、输出电容器和 COMP 都接近需要快速响应的位置。 如果没有 FET、输出电容器可以放电更多、因此 COMP 尝试调整时的瞬态可能会导致过冲/下冲、并且可能会因周期而异。

    您仍然可以这样调暗、但您可能需要调整 COMP 值以防止 Vout 和 COMP 之间的任何类型振荡变化。 但是、FET 将大大改善调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clint,
    您的意思是、我们可以更改 COMP 值以解决问题,右侧?我需要放大 COMP 值或更改 COMP‘拓扑
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clint,
    我们尝试调整 COMP 值,但无法解决问题。 您能否提供更多有关调试的建议。 如果您有此问题的一些成功案例、请将其分享给我们以供参考
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    它将始终与 FET 完美配合、但我已经看到它不能正常工作。 您通常需要大量的输出电容(您可能有足够的电容)并真正抑制响应。 从 COMP 直接接地时、通常需要使用0.1uF 或1uF 电容器之类的器件。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    我们调整了 COMP 值,但问题没有得到解决。 我们尝试将510kΩ Ω 电阻器连接到 GND,LED 闪烁问题已消失,栅极驱动波形正常。 但正如数据表中的说明,如果我们将249k kΩ Ω 电阻器连接到 GND,则 PWM 发生器已被禁用。 因此、如果我们在设计中将 C20从10nF 更改为510K、您可以帮助解释问题并检查是否存在风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    如果需要、这实际上仅适用于模拟至 PWM 调光。 它看起来不像您在进行 PWM 调光、因此将电阻器接地以禁用它是非常好的、实际上、当您不使用模拟至 PWM 调光时、它更适合任何情况。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    感谢您的回复、斜坡与接地之间的连接电阻不是问题所在、问题在于我们禁用斜坡功能后、它仍然可以实现调光功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    我知道。 PWM/DIM 引脚具有双重功能、但应用中只应使用一个功能。 如果您使用 PWM 信号驱动它、则应禁用内部斜坡、否则在向上/向下转换时、内部 PWM 可能会在特定时间覆盖、具体取决于边沿的速度、这可能是导致额外开关的原因。 因此、如果您要使用用于 PWM 调光的方波驱动该引脚、则需要禁用模拟至 PWM 调光功能以避免出现问题。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    谢谢。 实际上、我们使用直流电压1.16V 作为 DIM 输入、而不是外部 PWM 信号、您可以参考上面的原理图。 但是、调光功能在禁用斜坡后仍会执行、这让我们有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    好的、我误解了。 这有点奇怪。 因此、我有两个问题:

    1.您是否第一次在没有电阻器的情况下组装了斜坡电容器、如原理图所示? 如果是、您是否尝试使用100nF 等较大值的电容器来查看它是否会产生影响? 我只是问、因为 DIM 在1.16V 时、您非常接近1V 阈值。 鉴于您已经接近并且将存在一些容差、我可以看到斜坡上出现任何轻微抖动、在本例中会导致闪烁。

    2.您是否验证了使用510k 电阻器实际禁用了斜坡? 我猜249k 的额定值是为了确保斜升引脚被拉至低于特定值。 我可以看到、如果使用较高的值、它仍然可能会达到足够高的电压来触发。

    否则、对于这种奇怪的行为、我们可能需要将布局视为可能的问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我们将确认这一点并提供反馈。 顺便说一下、您能否显示会导致此类错误行为的典型布局问题? 我们也希望仔细查看布局。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    首先、良好的接地至关重要、是良好布局的基础。 建议在使用通孔直接将所有电源组件接地的情况下使用接地平面。 您还希望主电源接地端(IC、RIS、Cout)靠近在一起。

    其他常见错误包括长栅极走线、长 CS 走线、这些走线在功率组件和/或电感器下方、也没有开尔文连接、和/或长 CS 走线。

    通常、最好仔细查看 EVM 布局并遵循该布局。 这是一种经过大量测试的成熟布局。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的建议、我们将对此进行仔细检查。