This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 系统侧与电池组侧电量监测计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630426/system-side-vs-pack-side-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

我们希望器件具有用户可更换的2S 锂聚合物电池。 在阅读 文章 和 SLUA638时、我不清楚为什么它会说"对于您希望让消费者能够交换电池组但仍希望提供高精度监测信息的应用、请考虑系统侧监测计。" 请您解释一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eesu、
    系统侧电量监测计已采取相应措施、以限制换用电池时 SOC 出现的不准确性。 对于系统侧电量监测计、插入电池时、电量监测计必须处于宽松状态、才能获取开路电压(OCV)读数、从而能够估算初始 SOC 的值。 然后、为了确保精度、您必须将电量放电至空或充满电、电量监测计才能获得正确的参考点。 在测量仪表中、您还需要进行 Qmax 和电阻更新、以实现更高的精度。 但是、这些需要多个周期、其中包含了休息时间、才能实现

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议仅使用单节电池还是使用多节电池? 因为我们的应用具有2S 电池组。 如果是、您是否可以为这款2S 电池组推荐系统侧电量监测计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1是支持2s 的系统侧电量监测计的最佳选择。 建议多节电池应用始终使用电池组侧电量监测计。

    谢谢
    Onyx