This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170DRVRG4

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644531/tps61170-tps61170drvrg4

器件型号:TPS61170

问题:

根据数据表修订版 C、第1页、请参阅图1 (典型应用)。

当处于禁用状态(CTRL =低电平)且转换器未通电时、此设计是否能够容忍 D1的阴极从外部电路连接到24V、这意味着 FB 引脚上的电压大约为0.6V、用于长期运行。

注意:TPS61170不会为此长期运行供电。

我们非常感谢您提供快速回复。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 FB 电压低于3V (已在 DS 中指定)、则对于长期运行而言是可以的。