This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:描述电池特性、您能对黄金映像求平均值吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27542EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630655/bq27542-g1-characterizing-battery-can-you-average-golden-image

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27542EVMEV2400

我想使用已设置 EV2400和 BQ27542EVM 的 BQstudio 来描述电池的特性。 我们使用一个电池完成了学习周期、并生成了黄金映像。 如果我使用同一型号的另一节电池再次运行学习周期、电量监测计参数是否会被新参数覆盖? 或者、是否需要使用两个参数的平均值、这意味着我可以使用一系列电池运行学习周期、以获得一组更精确的参数? 如果学习周期不会达到平均水平、BQstudio 或其他软件是否有办法做到这一点?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、
    您只需要一个学习周期、然后提取将在其他单元上编程的黄金文件。 您无需运行多个学习周期。 监测计将在现场学习每个单元。 您也不需要平均的黄金文件。

    谢谢
    Onyx