This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:空载电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642321/tps82085-unloaded-current

器件型号:TPS82085

您好!

我刚刚开始焊接 TPS82085模块。 下面是我的原理图。

我焊接了 U5、R13、R15、R14、C52。   我尚未焊接 C154、C130。 器件上没有负载、因此3.6V 不会馈送任何电压

当我施加5V 电压时、我在输出端测量的电压为3.6伏特、这是正确的。 但是、从电源汲取的电流为~200mA。

使用示波器测量 VOUT 我得到下图。 锯齿的周期约为13ms。

这是预期的吗? 为何在没有任何负载的情况下消耗如此大的电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    示波器图不是很清晰(交流或直流耦合? 垂直和水平分辨率是多少?)。
    请通过焊接强制输入电容器来重复测试。 PCB 布局应遵循数据表中的建议。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    好的、我将插入输入电容器、正如您说的、它是强制性的。  

    垂直分辨率为10mV/Div 和10msec/格。 垂直轴上显示为 T 的触发电平为3.62V。 示波器是直流耦合。 波形具有大约3.6V 的3omV 峰峰值纹波、频率为~100Hz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    我已经焊接了所有组件。 然而、空载电流仍然~200mA。 当我插入一个56 Ω 负载时、从电源汲取的电流变为~270mA。

    您是否知道空载电流为何如此高?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这肯定不是电源模块的预期行为。 在无负载条件下、静态电流应在20uA 范围内、而施加56 Ω 电阻负载时、输入电流应低于80mA。
    请检查输出端是否存在任何进一步的负载(移除与 PCB 上剩余电路的所有连接)、检查焊接是否存在短路。 您可以订购评估模块以供参考。
    此致、
    伊沃