This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 SoC 在上电后进行估算

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630607/bq34z100-g1-bq34z100-g1-soc-estimating-after-powered-up

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!  

我使用 BQ34z100-G1 来估算8s LiFePO4的 SoC。 由于监测计不是作为电池组侧监测计安装的、因此它可能偶尔会断电(6个月内一次)。

恢复电源并让电池放松后、我向监测计发送使能 IT 命令以估算 SoC Beacuse、它会使用无传感的 SoC 重新启动。 我对此过程有一些疑问。  

这种估算基于什么? OCVoltage?

2.如果是、 此关系的来源是什么? 来自 ChemID 文件? 或从学习周期中获得的数据中获取的数据?

3.在第一次估算 LiFePO4电池时我希望出现什么误差(OCV-SoC 曲线非常平坦的地方)?

4.这种关系 OCV-SoC 是否考虑到电池的温度?

非常感谢您的参与、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    1.是的、OCV 电压和平均 I 上次运行。 监测计使用该电流执行 rem 电容仿真。 该电流用于确定 FCC、然后根据您在 OCV 曲线上的位置的 DOD 测量值来估算 SOC。
    2.化学 ID 文件、Qmax 和电阻表。 它不是简单的 OCV-DOD 相关性
    3.由于 LFP 单元的平坦度、很难获得合理的 SOC 估算、因此无法在初始化时信任 SOC。 只有在放电至满电量或空电量后、电量监测计才会为这些电池提供适当的参考点、SOC 才会被信任。
    4、是的。

    谢谢
    Onyx