This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM404040B:建议工作温度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630780/lm4040b-recommended-operating-temperature

器件型号:LM404040B

建议的范围为-40至85度。  我想知道、在接近-55环境温度的情况下在短时间内(<2小时)运行会产生什么影响 、这是组件发生故障的风险、还是运行参数会超出正常可接受的范围?  LM2901M 似乎在-55进行了测试、但额定电压为-40、我遇到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为了确保正常运行、LM404040B 的规格为-40°C。即使持续时间短且组件未发生故障、也无法保证 LM404040B 能够在其他条件(25C、85C、长期稳定性)下运行。 此器件的应用是什么?

    关于 LM2901数据表、在-55处进行的测试可能适用于 LM139、该数据表也位于同一数据表上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个安全关键型组件、是用于触发爆管的电流控制电路的一部分。 我需要知道的是、它是否有可能在-55时失败或性能是否下降? 在-55时、稳压电压是更高还是更低? 它目前在-55进行了测试、我们没有发现任何问题、希望停止在低温下进行测试、但我正在尝试确定故障是什么样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建议的运行条件之外、我们无法确保任何情况都可能发生故障或性能下降。 根据数据表(图1)上的温度漂移图、在较低温度下、VZ 似乎低于固定调节电压。

    如果您已经在-55进行了个人测试、没有发现任何问题、则由您决定。 低温下的故障可能来自机械应力导致 IC 无法运行或具有可能损坏电路的未指定操作的任何地方。 再说一次、我们不会在额定温度之外对其进行表征。

    如果这适合您的应用、我建议使用额定温度为-55C 的 LM40C25-EP。

    下面是额定温度为-55C 的其他并联电压基准的链接:
    www.ti.com/.../shunt-voltage-reference-products.page

    希望这对您有所帮助
    Ethan