This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196 LED 短路保护

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643097/tps61196-tps61196-led-short-protection

器件型号:TPS61196

大家好、

TPS61196的 IFBx 引脚的 AB 最大电压额定值为40V。 我想在以下情况下检查保护:

对于许多 LED、输出被推至~100V。 如果所有 LED 突然短路、IFBx 电压可能会上升至100V。 IFB 引脚是否会损坏?

从数据表中可以看出、器件会从电压调节环路中移除 IFB。 但是、IFB 上的电压仍可能达到100V。

请帮助澄清。

谢谢

BR、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    首先、如果 IFBx 引脚上的电压超过40V、则引脚将损坏。 至于从调节环路中移除 IFB、这意味着当 IFB 电压达到 FBP 设定电压时、它将被移除。 这是一个逻辑操作、首先、IFB 引脚应该能够承受。 如果一个或牵引 LED 在运行期间短路、IFBx 电压将升高、当达到 FBP 电压时、该通道将被移除。 但是、即使移除该通道、如果对引脚施加高电压、也会对器件造成物理损坏。 这里是40V、不应超过该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    感谢您的支持。

    如果从电压环路中移除 IFBx、IFBx 电压将为~μ V Vout、对吧?

    如果输出电压为100V、并且所有 LED 都短路、则 IFBx 将为~100V、并且损坏、对吧?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    1、即使从电压控制环路中移除 IFBx、这意味着 IFBx 引脚处于高阻态、通过 Vout 的 LED 泄漏电流很小、Vifbx 将为 Vout-n*Vled、此 Vled 小于正常运行、您可以在 LED 数据表中查看
    2.是的,IFBx 将被损坏。