This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:高负载和低负载下的瞬态响应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629344/lm5170-q1-transient-response-at-high-and-low-loads

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

您好!

我在电动汽车项目中使用 LM5170进行48V 至12V 双向转换。 我们有一个用于设置 ISETA 的模拟电压反馈。 我正在 TINA-TI 中运行仿真、对此有一些疑问。

1.我参考了数据表中的参考值。 但我观察到、在低负载电流下、输出电压变为高电平、过压保护开始生效。 在低负载电流和空载条件下是否需要此行为?

2.我只使用单通道,并将额定电流保持在30A。 在更高的负载电流下,环路似乎已饱和,输出电压未达到12V (或48V)。 ISETA 保持高电平、输出电压接近12V (或48V)、并保持在该电压范围内。 是否需要此行为?

3.我将以电阻作为负载运行仿真。 您是否建议使用电池模型而不是电阻对其进行测试。 如果是、您能否为我推荐一些可用于运行仿真的电池模型。

我已经连接了我正在使用的 TINA-TI 模型。  

谢谢你

Greeshma Vishwanathe2e.ti.com/.../lm5170.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用电池型号进行测试、看看这些问题是否消失? 一个简单的电池模型是一个与一些电阻串联的电压源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi 先生:

    感谢您的快速回复。 我们使用建议的电池模型进行了测试、TINA 仿真似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的介绍。 非常感谢。 祝您在项目中好运。