This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找48V 交流 PFC

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643246/looking-for-a-48v-ac-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28050

正在寻找可通过48V 交流电源工作的 PFC。 该 电源应该在200W 时提供5V 电压、这可由直流/直流转换器完成。 您是否有能够在如此低的电压下工作的 PFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此 应用中使用 UCC28050系列转换模式 PFC 控制器之一。 我建议您将输出电压设置为5V 或大于最大输入电压。

    您是否介意我问您的应用是什么以及48V 交流电的来源是什么?

    此致

    John