This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642388/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450

尊敬的先生

         我将 IC BQ24450用于 太阳能应用,在此类应用中,我们观察到工作温度将 上升到+50摄氏度,为保证安全裕度,我们期望同一 IC 能够工作到+85摄氏度,而不会造成损坏。 如数据表中所述、最高工作条件已提到高达+150摄氏度。 如果可以使用高达+85度的腹腔、请通知我。 我们应用的工作范围:-40至+85度腹腔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议运行条件为+70C、IC 可接受+50C 的温度。
    但 bq24450用于为阀门调节铅酸电池充电、此类电池的建议充电温度为0°C 至40°C。

    该器件具有外部导通元件、有助于降低 IC 上的功耗。 导通晶体管应被良好的散热、并应采取措施防止其 IC 发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

         感谢您的宝贵指导,您是否有任何电池充电器 IC 与 BQ24450相同,用于为 VRLA 铅酸电池充电,但具有大约-40°C 至+85°C 的扩展工作温度额定值。 建议同样的任何好选择。

    谢谢、此致

    Sujay Kulkarni