This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320C-Q1:TPS65320C1-Q1与 TPS65320-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320C-Q1, TPS65320-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643159/tps65320c-q1-tps65320c1-q1-vs-tps65320-q1

器件型号:TPS65320C-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65320-Q1

大家好

不建议使用 TPS65320-Q1、建议使用 TPS65320C-Q1。

两者都是相同的特性。 TPS65320-Q1和 TPS65320C-Q1之间有何不同之处?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwasaki-San、

    TPS65320-Q1页面显示、在 TPS65320C 版本中、内部时钟精度被提升至+/- 10%。 我还复制了器件专家、以防他有其他意见。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的评论。 我阅读 TPS65320C-Q1数据表。 我找不到它。
    请告诉我。

    此致、
    M.Iwasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    数据表中确实未找到此信息、但常见问题解答中提供了此信息:

    请在此处查找详细信息。

    非常感谢、此致、

    弗兰克