This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:OWD 功能:如何定位损坏的电池

Guru**** 2476455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630785/bq76pl455a-q1-owd-function-how-to-locate-which-cell-is-broken

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好,

    我们将测试 OWD 功能以及  5、14、24、27、30、32节电池中有意断开的导线。  然后从 CBENBL 寄存器的三个配置中测量每个电池电压。

 下表显示了测量结果。 第一列 所有压榨电阻器都禁用结果,第二列  甚至压榨电阻器都启用,

 启用列奇数压榨电阻器。   每个感测引脚外部 串联1k Ω 电阻。  通过观察,我们发现 ,不仅那些破损的电线单元 会偏离

预期电压,但下一节电池 也是。 这让我困惑如何通过 查看 下表来了解哪个电池单元被损坏。

谢谢

CBENBL 寄存器 0x0000 0xAAAA 0x5555
电池芯1 3266 3715. 2364
电池芯2 3267 2374 4196
电池芯3 3267 4165 2340
电池4. 3266 2441. 4041.
电池芯5 2545. 4916. 1438.
电池6. 3990 941 4621
电池芯7 3267 3854. 2369
电池芯8 3268 2421. 4190
电池芯9. 3267 4097 2342
电池芯10 3268 2451. 4196
电池芯11 3266 4084 2341
电池芯12 3267 2448. 4199
电池13. 3268 3798 2399
电池14. 3738. 846 4732.
电池芯15 2796. 4916. 1181.
电池芯16 3268 2575 3895
电池芯17 3264 4125. 2383.
电池芯18 3264 2372 4194
电池芯19 3265 4151. 2342
电池芯20 3261 2382. 4184.
电池芯21 3265 4138. 2342
电池芯22 3265 2400 4192.
电池芯23 3264 3830. 2378
电池芯24 4148. 855 4675
电池芯25 2383. 4931. 1353
电池芯26 3265 2586 3813.
电池芯27 2456. 4909 1229.
电池芯28 4071. 924 4705.
电池芯29 3296 3447. 2435.
电池芯30 4932. 756 4710.
电池芯31 613) 4925. 1211
电池芯32 5. 5. 22.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    这是使用 ADC 测量值还是使用电压表进行测量? 您的上部电池电压似乎也很奇怪。 这些测量是在导线实际打开还是只是运行诊断程序的情况下进行的?

    了解的最佳方法是绘制外部 AFE 组件的等效电路、然后打开/应用压榨电阻器。 数据表的图24应该有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

       它是 ADC 测量值、导线 实际上是开路的。
        电路原理图下方的参考资料, 如果 切断电线电芯 N,   电芯 N+1电平如何转换为 ADC?  我想 它会因 bq76pl455A-Q1内部的电平位移电路而损失基极电压。

     感谢 您的回复。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。