This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:无法读取充电状态

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630632/bq24133-unable-to-read-charge-status

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:PMP4397

您好!

根据 PMP4397参考设计、我们使用的是"BQ24133RGYR"。 但是、我们需要在负载时为电路提供充电器连接状态。 我们所面临的问题是系统中有3个 GND。 这些是:

GND_BATT
2.接地
J1的引脚1

负载电路以 GND_BATT 为基准、而 CHGSTATUS (STAT 引脚)以 GND 为基准。 由于 GND 基准不同、连接到负载的电路无法正确读取 CHGSTATUS (STAT 引脚)。 请为相同的解决方案提供建议。

请为相同的解决方案提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    您的系统中的所有接地端是否都连接到设计中的某个位置? 如果您不希望这些 GND 相互产生一些信号干扰、则应使用网络连接将它们连接在一起。 通过将它们连接在一起、直流基准应该足够好、能够在 STAT 引脚上测量一个高电平或一个低电平。

    此致、
    Steven