This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:temperature () 0x08命令

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643245/bq40z50-r1-temperature-0x08-command

器件型号:BQ40Z50-R1

TRM 表示 temperature ()返回电池温度。  它返回的是平均值还是最大值?  这是否取决于 CTEMP 设置?

在我的设计中、CTEMP = 0、因此保护使用的是 MAX 值、而不是 AVERAGE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    它将根据您的配置报告最大电池温度。

    请参阅 TRM 的第16页

    www.ti.com/.../sluubc1c.pdf

    2.8温度保护
    该器件可根据电池温度提供过热和欠温保护
    和 FET 温度测量。 基于电池温度的保护功能进一步增强
    充电方向和放电方向的保护。 本节详细介绍
    每个保护功能。
    对于温度报告、该器件最多支持四个外部热敏电阻和一个内部热敏电阻
    温度传感器。 必须通过清除中相应的标志来禁用未使用的温度传感器
    设置:温度使能[TS4][TS3][TS2][TS1][TSInt]。
    每个外部热敏电阻和内部温度传感器都可以单独设置为
    用于电池温度或 FET 温度报告的源。 将中相应的标志设置为1
    设置:温度模式[TS4模式][TS3模式][TS2模式][TS1模式][TSInt 模式]配置
    温度传感器报告 FET 温度。 清除相应的标志会将其置1
    用于报告电池温度的温度传感器。 设置:DA 配置[FTEMP][CTEMP]
    允许用户使用最大值(将相应的标志设置为0)或平均值(设置
    针对电池温度和 FET 温度的源温度传感器的对应标志1)
    报告。
    Temperature()命令返回电池温度测量值。 MAC 和扩展
    命令 DAStatus2()还返回内部温度传感器的温度测量值,
    外部热敏电阻 TS1、TS2、TS3和 TS4以及电池和 FET 温度。