This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM138:支持咨询

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM138, CSD18537NKCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642872/lm138-support-enquiry

器件型号:LM138
主题中讨论的其他器件: CSD18537NKCS

我们有兴趣在恒流源应用中使用 LM138。  该器件在1秒脉冲模式下用于向负载提供3.5安的电流。  此模式是非常低的占空比(小时至天)。

需要关注的一个方面是脉冲期间的 LM138功率耗散@94瓦。  我可以找到的唯一规格是50瓦、这似乎是稳态条件。  因此、问题在于脉冲期间的芯片温度上升、并且上升在可接受的限值内。

感谢您提供有关此问题的所有支持信息。  也可以考虑使用不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    如数据表中突出显示的那样、这些技术规格适用于高达50W 的 TO3封装器件功耗。 我想、如果您耗散95W、则会导致器件结温超过。
    您是否采取了任何措施来确保器件的结温不超过其额定值。
    因为结至外壳底部的规格是0.7C/W 您的应用中的电路板温度是多少? 器件的最大额定结温为125C、因此您不想超过该规格。
    我还将跟进我们的可靠性团队、了解他们是否对封装损耗有一些输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    这里需要的是一个"瞬态热阻抗"图表、其中 x 轴是时间、以秒为单位、y 轴是有效的 Zθ(J-C)、适用于这个特定的封装。

    虽然这张"瞬态热阻抗"图是用于脉冲运行的双极和 MOSFET 型晶体管的典型热图、但线性稳压器很少看到这种情况、其中持续稳态运行是主要的(唯一?) 注意事项。

    例如、请参阅 CSD18537NKCS 数据表图1中的"单脉冲"行。  

    我认为,1秒脉冲持续时间足够长,即使在 到-3/NDS 包中也可能被视为"连续"脉冲。