This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:如何根据输入电流计算输出电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630579/lm5001-q1-how-to-calculate-the-output-current-according-to-input-current

器件型号:LM5001-Q1

我有一个使用 LM5001-Q1从12V 电压中生成60V 电压的应用、并且需要从12V 输入中推断60V 电源轨中的电流。

我在施加负载前后测量了12V 电源轨电流、差值为240uA (15.465mA-15.225mA)、这意味着60V 时的负载在100%效率下消耗48uA。 但是、当我直接测量60V 电流时、电流为51uA。

这很奇怪、因为这表明升压转换器的效率超过100%。

那么、在60V 电源轨上添加50uA 负载之前和之后、升压本身的功耗是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电流可通过以下公式进行估算(请注意、假设效率为100%)。

    IIN =(VOUT/VIN)* IOUT

    所有这些测量值都应该是一个 DMM、该 DMM 具有您 尝试测量的电流范围(uA)的良好精度。 应直接测量输入和输出电压以及电路板的输入和输出端子。

    Garrett