This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:SMBD/SMBC 的灌电流能力

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642999/bq20z75-v180-sink-current-ability-for-smbd-smbc

器件型号:BQ20Z75-V180

您好:

我想仔细检查 BQ20Z75-V180的规格值。 我们可以发现、I (SS)对于 PRES、PFI、SMBD、SMBC 引脚为50mA、但在参数电压中、测试条件= PRES、PFI、ALERT、IL = 7mA 时、I (SS)为最大值= 0.4V; 对于 SMBD/SMBC 引脚、我们能否利用7mA 电流以及客户上拉电阻下的0.5K 欧姆(3.3V 上拉电压)电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    这些值取决于包括总线电容在内的许多因素。 强上拉电阻可能会阻止 SMBus 引脚驱动为低电平。

    与 I2C 一样、SMBus 的电压与 VCC 无关。

    考虑到这一点、本应用手册有助于为开漏通信设置值: www.ti.com/.../slva689.pdf

    此致、
    Bryan Kahler