This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 铅酸应用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630768/24v-lead-acid-application

主题中讨论的其他器件:BQ24450

您好!

我正在从事一个电机应用、在此类应用中、我将使用两节串联的12V 铅酸电池来获得必要的电机电压。  我的问题是、有一个 IC 或建议可以按原样为24V 系统充电、或者我是否需要每个电池都有 IC 为每个系统充电、然后将其组合到系统中以获得我需要的24V 电压?  我看到有能够或超过28V 的 IC (需要为24V 系统充电)、因此我想它只是选择合适的 IC 并正确使用它。  

有什么想法?