This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:根据二极管可得出特性变化

Guru**** 2587715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643058/tps61161a-change-in-characteristics-is-found-according-to-the-diodes

器件型号:TPS61161A

您好!

我们 在新项目中应用了 TPS61161A、在测试过程中出现了以下症状。

LCD 驱动 IC:TPS61161A
2.测试二极管:
    A. PSBD1DF40V2L
    B. CRS01
3.症状和状况:
    A.条件:PWM 频率:9.3KHz、占空比:96.3%、LED:8 (串联)
    B.症状:与使用 CRS01相比、使用 PSBD1DF40V2L 可将电流消耗增加约5mA。

 以下附加文件是出现症状时的二极管和波形数据表。

作为一种症状、在末尾使用肖特基二极管时似乎需要考虑一些因素、我想知道确切的原因。

e2e.ti.com/.../PSBD1DF40V2L.PDF

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TS、

        当我们在背光应用中选择肖特基二极管时、通常会考虑以下参数:反向电压、额定电流(直流电流和峰值电流)、正向电压、二极管电容和反向泄漏电流。

      我仔细比较了这两个二极管的参数。 大多数参数相似、 PSBD1DF40V2L 的泄漏电流低于 CRS01。 但主要区别在于二极管电容。 PSBD1DF40V2L 的电容比 CRS01大(几乎是 CRS01的8倍)、这意味着 PSBD1DF40V2L 需要更大的电荷才能将肖特基二极管从阻断状态转换为导通状态。

     如需了解更多相关信息、请阅读应用手册:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva762/snva762.pdf

     PSBD1DF40V2L 电容如下所示:

      

     CRS01电容如下所示: