This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:CC 集成、带宽?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630715/bq76920-cc-integration-bandwidth

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76930

我将查看以下内容: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76920.pdf

我看到 CC (coloumb 计数器)每1/4S 或250ms 计时一次。

这是否意味着该设备的带宽约为1.5Hz? 我的设计将处理大约4ms 的锯齿形电流曲线。 这种捕获是否会在250ms 内呈现正确的平均值、还是会错过? 盲目的情况如何(何时?) 这是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库仑计数器(CC)是一个积分转换器、仅在250ms 积分周期内平均。 如果处理器错过更新、该特定时间范围的 CC 值将丢失。 在两种模式下累积的电荷值将丢失[(始终打开(CC_EN =1)]或1-激发 CC-EN=0、CC-OneShot=1 ]。 CC_READY 位需要在单次触发中的2个相邻 CC 读数之间清除、否则它不会执行另一次单次触发。 简而言之,不建议使用 CC 来捕获“峰值事件”! 另请参阅 bq76930产品文件夹中的应用手册 SLUA775。 在这里的第8页(第3节)、我更深入地介绍了嵌入式调度程序和16位 ADC。