This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索 UVLO 为1.8V 的~4V 高侧开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TPS27S100, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640967/searching-4v-high-side-switch-with-uvlo-of-1-8v

主题中讨论的其他器件:CC1350TPS27S100TPS22860

我们正在寻找一款高侧开关、该开关能够以~4-5V 的电压从100uF 电容器为 ULP MCU (如 CC1350)供电、并具有1.8V 的 UVLO。 我当时在想 TPS27S100这样的东西。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高侧开关 UVLO 高于3V。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在寻找一个电容器电源路径控制器、它基本上会在电容器达到某个低阈值之前短暂导通低功耗 MCU。 我尝试使用高侧开关(N 型 MOSFET)、但它们具有~1uA 的静态电流、并且它们在不打开输出的情况下消耗电容器。


    我在弱能源[传感器]的电容器上提供~4-5V 电压(每隔几秒一次)、我希望使用该电压来运行传感应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一个电容器电源路径控制器、它基本上会在电容器达到某个低阈值之前短暂导通低功耗 MCU。 我尝试使用高侧开关(N 型 MOSFET)、但它们具有~1uA 的静态电流、并且它们在不打开输出的情况下消耗电容器。

    像 ULP 负载开关 TPS22860这样的器件是我想要的、但具有3V 的更高 Vbias。