This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有强制 PWM 模式的升压转换器

Guru**** 2555340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61253A, TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643002/boost-converter-that-has-forced-pwm-mode

主题中讨论的其他器件:TPS61020TPS61253ATPS61086

我查找 满足以下条件的 IC。

请告诉我 满足以下条件的升压直流/直流转换器。

VIN=3.3V

Vout=5.0V

IOUT-500mA

强制 PWM 模式

低 IQ

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TPS61020。 然而、由于驱动器损耗和开关损耗较高、强制 PWM 模式意味着较大的 Iq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61253A 是一个很好的剖分。 它具有非常高的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61086非常适合您的应用。