This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464:不使用 LM3464的 DHC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630399/lm3464-not-using-dhc-of-lm3464

器件型号:LM3464

你(们)好


能否使用不使用 DHC 的 LM3464?
如果可以、我应该打开 VDHC、CDHC、OUTP 和 VLedFB 吗?

最棒的地方

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应该在没有 DHC 的情况下工作。 出于启动原因、您可能仍需要连接 VLedFB。 我将了解有关这方面的更多信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、

    我了解了更多相关信息:

    "要设置 LM3464的正确操作、需要使用 VLedFB。
    如果不需要 DHC、OUTP 可保持断开状态。 但是、CDHC 和 VDHC 仍建议放置去耦电容器。"

    此致、