This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:SYNC 和 FSET 之间的 FSW 设置差异

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643108/tps61194-q1-fsw-setting-difference-between-sync-and-fset

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

您好!

在我们的客户开关行为中、当它们通过 SYNC 和 FSET 设置 FSW 时、它们会有所不同。
请参阅随附的文件作为开关波形。
e2e.ti.com/.../TPS61194-SW-current.pdf

在附加的文件中、器件处于脉冲跳跃模式(?) 输入电压时。 它们将 fsw 设置为2MHz、但电感器为22uH。 我请求将电感器从22uH 更改为4.7uH、作为数据表表表2参数、但我没有得到这方面的信息。
然后、我从客户那里得到了问题。


(1)
该波形的行为是否正确? 这是脉冲跳跃模式运行吗? (在本帖子中、我为此波形调用了脉冲跳跃模式。)
我认为、由于频率更高的电感更高、该器件无法稳定运行。  

(2)
当它们增加输入电压时、器件处于脉冲跳跃模式。 但 转换点是同步 Fsw 设置和 FSET Fsw 设置之间的差异。
请告诉我这一原因吗?

(3)
为了实现稳定运行、是否有任何建议的纹波电流比?

(4)
您能告诉我强制 PWM 模式的情况吗?

此致、
Ryuji



此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    请查看我对以下每个问题的回答。

    (1)
    该波形的行为是否正确? 这是脉冲跳跃模式运行吗? (在本帖子中、我为此波形调用了脉冲跳跃模式。)
    我认为、由于频率更高的电感更高、该器件无法稳定运行。  

    答:对于这个高频率、它看起来电感值太大、并且会导致 PFM 模式的间隔时间更长、因此电流波形看起来可能是错误的。 但波形本身看起来是轻负载条件下 PFM (或脉冲跳跃模式)下的典型升压操作。 高电感器和高 SW 频率实际上有助于减少电流纹波、而无论通常的电流纹波如何、升压稳定性都会随着电感值的升高而降低

    (2)
    当它们增加输入电压时、器件处于脉冲跳跃模式。 但 转换点是同步 Fsw 设置和 FSET Fsw 设置之间的差异。
    请告诉我这一原因吗?

    A:数据表中有一个说明。 "外部同步频率必须比 RFSET 电阻器定义的频率高1.2至1.5倍。 最小值
    RFSET 的频率设置为250kHz、以支持使用外部时钟进行300kHz 开关"我认为用于此测试的 Fset 设置使同步输入的频率为2MHz、这种差异 可能已更改 内部升压补偿、从而导致 PFM 阈值差异。

    请检查:

    该测试 是使用相同的 TPS61194器件完成的?

    2. Fset 电阻值是否正确以使用外部2MHz 同步输入?

    3.如果使用4.7uH 该怎么办?

    4、输出电压是否存在实际问题?

    (3)
    为了实现稳定运行、是否有任何建议的纹波电流比?

    答:如上所述、较高的电感通常会降低 SW 的电流纹波、但在这种情况下、PFM 模式 SW 会产生较大的电流纹波。 因此、请尝试使用正确尺寸的电感器。 如果 Cout (陶瓷电容器)的额定电压小于0.5xVout、则使用更多电容器也有助于实现足够高的有效电容

    (4)
    您能告诉我强制 PWM 模式的情况吗?

    答:遗憾的是、TPS61194-Q1没有此模式。 SW 模式随 SW 频率和负载尺寸自动变化

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung San、

    感谢您的支持。
    我还有另外一个问题。

    (5)您能告诉我 PFM 阈值吗? 是否监测到 PFM 的纹波电流的电压?


    我对(2)的回答如下。

    该测试 是使用相同 的 TPS61194 器件完成的?
    -->是。 测试是使用 EVM 上的同一 TPS61194器件完成的。

    2. Fset 电阻值是否正确以使用外部2MHz 同步输入?
    -->是。 当它们输入外部2MHz 时、它们改变 RFSET 值。 器件正确操作了2MHz 开关频率。

    3.如果使用4.7uH 该怎么办?
    ->我将进行检查。

    4、输出电压是否存在实际问题?
    ->我将进行检查

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    感谢您的更新。
    请给我发送一封电子邮件、以进行 PFM 阈值计算。 sungho.yoon@ti.com