This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606和 TPS61236连接在一起、最大电流问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606EVM-772, TPS61236EVM-676, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629537/bq25606-bq25606-and-tps61236-connected-together-max-current-problem

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TPS61236EVM-676

您好!

我们使用 BQ25606EVM-772和 TPS61236EVM-676构建 UPS。
所需输出为5V,最大电流 Iout=2.5A。

BQ25606EVM 的 SYS 引脚连接到 TPS61236EVM 的 Vin、未连接电池、 BQ25606EVM 上的/CE-GND 跳线未安装(充电器已禁用)。

输入电源可以提供5V-2.5A 电流(我们对其进行了测试、它可以达到3A、而不会出现任何问题)。

在 TPS61236EVM 的 Vout 引脚上以 CC 模式连接电子负载,我们无法达到2.5A。 BQ25606将输出关断、电流约为1.3A (从 TPS61236流出的电流)

166.7Ω 到 ILIM 的 R11已被设定为170Ω Ω、考虑到 Klim/ILIM=500/3=2 Ω

将 Fluke 87V 置于不同的点以检查电流、我们注意到以下情况:

在未连接电池的情况下、当从 TPS61236的 Vout 达到1.3A 电流时:

从 Sys 引脚流出的电流为2.185A
2.从电源输出的电流为1.934A

通过连接1400mAh 电池、系统可以在开始对电池放电之前提供1.6A 电流(在禁用充电的情况下进行测试)。 在1.7A 电流下、电池输出的电流为0.136A。

将电子负载直接连接到 BQ25606EVM 的 Sys 引脚、在没有 TPS61236的情况下、我们可以顺利地实现2.5A 以上的电流。 当系统引脚输出2.5A 电流时、电源电流为2A。

此 μH 是否与 BQ25606EVM 上的电感器相关(来自 BOM、1 μ H、3.2A、0.028 Ω)?
我们如何解决该问题并从 TPS61236的输出电压中获取2.5A 电流?


谢谢、
弗朗西斯科


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Francesco、

    您对充电器上的 D+/D-引脚执行了什么操作? 它们是浮动的吗?

    在充电器的 VBUS 引脚上看到的电压是多少?

    我的电流猜测是您使输入过载或充电器将进入 DPM 状态。 bq25606是一款3A 充电器。 使用我们的充电器和 TPS61236的效率进行一些粗略计算、如果您尝试从升压转换器获取5V/2.5A 电流、则充电器需要在 SYS 引脚上提供~3.5A 电流。 考虑到 VSYS 通常为~3.7V、您的输入适配器需要提供~5V/2.97A。

    现在、虽然您说您的输入源似乎可以提供5V/3A、但您可能仍然会在 VBUS 引脚本身出现问题。 如果 VBUS 下降过低(可能是由于大量 IR 下降)、我们将触发 VINDPM 调节环路以防止输入源崩溃。

    充电器不太可能在5.2A (最小值)左右达到其 HS 周期电流限制@μ A。 但我建议您查看 SW 引脚以验证情况并非如此(基本上请查看并确保 f_SW 为~1.5MHz)。


    此致、
    Joel H

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的支持。

    充电器上的 D+/D-引脚悬空。

    充电器 VBUS 引脚上的电压变化如下:


    VAC   |   Vbus   |   VSYS   |   Iout (来自 TPS61236EVM)
     
    5.274   |   5.274   |   3.7     |   0.000A
    4.767   |   4.699   |   3.669   |   1.000A
    4.650   |   4.560   |   3.667   |   1.100A
    4.570   |   4.480   |   3.663   |   1.200A
    4.631   |   4.555   |   3.663   |   1.250A
    4.530   |   4.495   |   3.663   |   1.290A
    4.580   |   4.530   |   3.661   |   1.300A
    4.560   |   4.440   |   3.660   |   1.320A
              关断         |   1.350A          

    我在尝试在 SW 引脚进行精确测量时遇到一些问题。 测量它的最佳方法是什么? 您为示波器建议的带宽是多少?

    此致、
    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、

    从输入电压判断、请注意、充电器具有 VINDPM 功能、该功能尝试将输入电压保持在4.3V 或 VBAT+200mV 的较高值。

    为了测量 SW 节点、电感器附近应该有一个标记为"sw"的孔。 将探头置于中央固定器中、并将接地连接器连接到 EVM 上的接地端。 如果您的示波器具有此选项、我建议使用200MHz BW。 如果不是、则为全 BW。 20MHz 带宽可能会降低我们的期望。  

    此致、

    Joel H