This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 上的电容器

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642294/tps65150-capacitor-on-the-vgh

器件型号:TPS65150

您好!

我们的客户将1.1uF 电容器(1uF+0.1uF)连接到 VGH、然后器件不工作。
如果他们取下这些电容器、问题就会得到解决。

请问原因是什么?

我请求了波形、但我还无法得到。
由于器件具有上电定序、我认为可能会在客户中违反该定序。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    我们需要更多详细信息来对此进行评论。 不同的输入/输出电压是多少? 您能否共享客户原理图(或仅显示 DRVP-FBP-CPI 的 VGH 器件)?

    "器件未运行"是什么意思? 您能描述一下启动吗?

    此致、

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara San、您好!

    感谢你的答复。
    在我们检查客户情况时、由于 Cfdly 设置、器件处于故障模式。
    然后我还有其他问题。
    我想估计一下 TD (FDLY)的准确度。
    因此,请告诉我 FDLY 比较器阈值电压的变化(0.69*VI)。
    (0.69VI 位于数据表 P.11的功能方框图中)
    如果我们不关心0.69*VI 考虑 TD (FDLY),请告诉我。
    然后、我将通过 Cfdly 和 Rfdly 变化来估算 TD (FDLY)的最小值/最大值。

    如果您联系以下我的地址、我可以发送原理图。

    Asaka-r@CLV/macnica.co.jp

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    请将原理图发送到此列表:display_power_evm@list.ti.com
    上述电子邮件地址不起作用。

    有关最小值和最大值、请查看数据表第20页的图。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte San、

    感谢你的答复。 我会将原理图发送到邮件地址。
    我想知道 FDLY 比较器的基准电压。

    在数据表中它是0.69*VI,但在测量结果中它大约是0.25*VI。 (在测量中、Vi 为5V)
    FDLY 比较器基准电压是否与 DLY1和 DLY2相同?

    此致、
    Ryuji