This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:电流流入 LED 前进行 PWM 处理、最大输出电容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630728/tps92630-q1-pwming-before-current-is-flowing-to-led-and-max-output-capacitance

器件型号:TPS92630-Q1

大家好、

在我的电路中、我通过 TPS92630-Q1为 LED 灯串提供电压、但在 LED 阴极和接地之间使用低侧开关、以允许电流流过 LED 并将其打开。 因此、TPS92630-Q1始终开启。 在关闭开关之前、我想知道是否能够在任何电流开始流向 LED 之前向 PWM 引脚提供 PWM 信号? 其目的是控制 LED 达到最高亮度的速度、并调整我的 PWM 以在 LED 亮起时控制亮度。

我的第二个问题是 TPS92630-Q1在输出端允许的最大电容是多少?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    很抱歉、我不太理解这里使用低侧开关的含义。 为什么您不只使用 PWM 输入来打开和关闭 LED?
    通过在启动期间逐渐增加 PWM 占空比、您可以相应地控制亮度。

    对于第二个问题、我们通常会看到输出端的最大电容为100nF。 我们尚未验证其在使用较大输出电容器时的性能。


    此致、
    谢利·何