This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:数据表第3.1节中"内存支持&quot 的含义是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659119-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630530/tps65911-what-is-the-meaning-of-the-memory-support-in-section-3-1-of-the-datasheet

器件型号:TPS65911

内存支持一句没有进一步的解释,这是否意味着芯片可以为上述内存供电? 如果是,有多少 瓦??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    是的、为特定处理器选择的型号可以为外部 DDR 供电。 有多少驱动电流可用取决于 DDR 电源的 SOC 和分配的电源轨的电流需求。 请参阅用户指南,例如 www.ti.com/.../swcu176.pdf :此处的 VDD2驱动 SOC 的 DDR 电压轨和外部 DDR。 VDD2的容量为1.5A (允许裕度、例如浪涌电流和负载阶跃!)、因此可以驱动1.5A 减去裕度、减去 SOC-DDR-功率需求。
    您打算提供哪种处理器、因此您选择哪种器件型号?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank Hi、  

    我打算为 Zynq7015供电-但我更喜欢使用 TPS659119-Q1 (汽车)。

    我还打算将 SoC 的接口与2个 2Gb DDR3L 芯片(总共4Gb)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    Frank 的评论也适用于 TPS659119-Q1。 在集成降压转换器中、它可以支持高达1.5A 的直流负载、并且能够为外部 DDR 电源供电。 建议为负载阶跃和浪涌留出一定的裕度。

    请注意、每种存储器类型都具有不同的电源电压。 因此、您需要确保 EEPROM 的电源轨电压适合您的 DDR 类型、或者使用测试引导模式、其中所有电源轨默认处于关闭状态、您可以通过 I2C 对每个电源轨进行排序。

    此致、
    Karl