This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:输出短路测试

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643093/tps61194-q1-output-short-testing

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194EVM

您好!

在 TPS61194EVM 中、有2200pF 的 C10~C13电容器。
我认为这些电容器用于在短路情况下保护 OUT 引脚。
那么、我对这些电容器有疑问。

(1)我们是否应该添加这些电容器以在输出短路情况下保护器件?
(2)如果是、如何确定这些电容值?

 此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    (1)我们是否应该添加这些电容器以在输出短路情况下保护器件?
    不、无论正常运行情况如何、它都只是一个选项。 这取决于短路保护的系统要求。

    (2)如果是、如何确定这些电容值?
    它还取决于短接状态、如硬短接或欧姆短接。 2.2nF 只是一般建议。

    希望这对您有所帮助、